This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:高温输出异常

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1183942/lmx2594-high-temperature-output-anomaly

器件型号:LMX2594

大家好、,

1)我的产品 在正常温度下的正常输出。 有关频谱图、请参见图1。

图1.

2)当板温度达到-70℃时、频谱输出异常、如图 2.

图2.

3) 3)寄存器配置

  • 相位检测频率为200MHz;

  • 电荷泵电流15mA;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiao、

    温度是多少? 70C 还是-70C?

    它是环境温度吗?  

    参考时钟频率是多少? 该时钟来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、,温度为70℃,、我写错了;

     ;温度为1 ̊ C

    参考时钟频率为100MHz;

    基准时钟被整流。 这不是时钟问题。

    将相位检测频率修改为100MHz、PLL 频谱通常在70°C 下

    我想问原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiao、

    您是否使用 OSC_2x 或 MULT 从100MHz 输入时钟获取200MHz FPD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel、

    我将寄存器 R43配置为0X2B0021、从而将外部100MHz 时钟加倍、使200MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiao、

    R43与 PLL_NUM 有关。

    您是否使用倍频器或乘法器来获得200MHz FPD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel、

    我使用倍频器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiao、

    您的环路滤波器设计是什么?  

    我觉得这个问题与输入路径有关。 当您尝试100MHz FPD 时、您是禁用倍频器还是将 R 计数器设置为2? 如果您禁用倍频器以获得100MHz FPD、您是否还会尝试使倍频器保持启用状态但使 PreR = 2? 我想看看问题是来自倍频器还是来自 FPD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel、

    • 下图显示了环路滤波设置。

    • 问题是相位频率或倍频器。 我需要一段时间才能回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel、

    如图所示、我将介绍寄存器配置、以验证问题是什么。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiao、

    您使用的是 EVM 默认环路滤波器、没关系。

    好的、我想知道以下哪个配置存在问题。

    如果可能、也请尝试以下配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel、

    所附图片是相关配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiao、

    是的、我知道您的200MHz FPD 有问题、但100MHz FPD 没有问题。

    我想知道问题是来自倍频器还是其他原因。  

    要进行调试、请尝试以下配置吗?