This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:LMK1C1102的残余相位噪声图

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1186030/lmk1c1102-residual-phase-noise-plot-for-the-lmk1c1102

器件型号:LMK1C1102

数据表中有下图、但我对器件的实际1/f 转角和绝对本底噪声感兴趣。  在100MHz 下由高质量 Wenzel OCXO 驱动时、您是否有图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们可以提供该图。  在 实验室中进行采集需要一些时间。 我需要在我们的实验中检查 EVM 的可用性。 我将在本周四之前返回最新消息。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!  我很高兴看到结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    以下是100MHz 时针对1/f 噪声的 LMK110X 系列的图。 我使用 SMA100B Rode 和 Schwarz 作为输入源、在我的经验中比 Wenzel 晶体更好。  

    基准输入:

    LMK1C110X 缓冲器输出:

    最棒的

    阿西姆