This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:如何使用 LMK05318处理 IIC 标准

Guru**** 2509965 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1186105/lmk05318b-how-to-deal-with-the-iic-standard-with-lmk05318

器件型号:LMK05318B

您好、专家、

1) LMK05318B 的 I2C 是否完全符合 I2C 规范的所有特性? 当我们测试 I2C 信号波形时、当我们发现 结果与数据表不一致时、数据表是正确的还是 C 规格是正确的?
数据表显示 TH (START)的最小值为0.6us、TH (SDA)的最大值为0.9us。 当 I2C 以标准模式(即100kHz)运行时、这两个值是否遵循数据表?或者遵循 I2C 规范 v2.1中定义的标准模式?

2)此时、我们实际测试 RH (开始)时间约为3.765us。 如果遵循数据表中的最小值0.6us、则以下波形就足够了。但是、如果 I2C 协议规范中的最小值为4.0us、则这还不够。
如果满足数据表中写入的最小值但不满足 I2C 协议规范标准模式所需的最小值、LMK05318B IC 如何工作?

3)目前、我们实际测试了 TH (SDA)大约2.053us。 如果您根据 I2C 协议规范在标准模式下写入最大值3.45us、那么以下波形就足够了。
但是、如果数据表中写入的最大值为0.9us、则情况并非如此。
如果满足 I2C 协议规范标准模式要求但不满足数据表中写入的最大值、则对 LMK05318B IC 的运行有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Imelda、

    我们将在本周结束前再次与您进行讨论。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Imelda:

    如何测量 TH (START)和 TH (SDA)参数?

    数据表规格测量了 SCL 的 VIL (0.6V)和 SDA 的 VIH (1.2V)之间的 TH (DATA)。

    类似地、TH (START)是  在 SDA 的 VIH (1.2V)和 VIL (0.6V)之间测得的。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    感谢您的回复、您是否想帮助我检查3个问题?

    从客户的角度来看、数据表上时序图的第(开始)个应被错误标记。 如果我们遵循数据表、那么是时候测试 SDA 下降沿 TF (IN)了。

    此致、

    伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Imelda

    由于今天是美国的假日、我们将在本周前再次与您进行讨论。 感谢您的理解。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    您能否澄清一下"数据表上的图表应被错误标记"的含义? 我不关注你的观点。

    此致、

    Jennifer