您好、专家、
1)
LMK05318B 的 I2C 是否完全符合 I2C 规范的所有特性? 当我们测试 I2C 信号波形时、当我们发现
结果与数据表不一致时、数据表是正确的还是 C 规格是正确的?
数据表显示 TH (START)的最小值为0.6us、TH (SDA)的最大值为0.9us。 当 I2C 以标准模式(即100kHz)运行时、这两个值是否遵循数据表?或者遵循 I2C 规范 v2.1中定义的标准模式?
2)此时、我们实际测试 RH (开始)时间约为3.765us。 如果遵循数据表中的最小值0.6us、则以下波形就足够了。但是、如果 I2C 协议规范中的最小值为4.0us、则这还不够。
如果满足数据表中写入的最小值但不满足 I2C 协议规范标准模式所需的最小值、LMK05318B IC 如何工作?
3)目前、我们实际测试了 TH (SDA)大约2.053us。 如果您根据 I2C 协议规范在标准模式下写入最大值3.45us、那么以下波形就足够了。
但是、如果数据表中写入的最大值为0.9us、则情况并非如此。
如果满足 I2C 协议规范标准模式要求但不满足数据表中写入的最大值、则对 LMK05318B IC 的运行有何影响?