This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:无法正确配置芯片

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1185678/lmk04832-cannot-get-chip-configured-properly

器件型号:LMK04832
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

您好!

我使用的是一个商用电路板、其中 LMX04832直接为三个 LMX2594以及大量 FPGA 引脚供料。 我有一个工作编程文件、用于为100MHz 参考时钟输入设置 LMK04832、但我现在尝试创建相同的编程文件、但800MHz 参考时钟输入除外。 我已经附加了两个 txt 文件,希望您能告诉我800MHz 参考输入版本有什么问题,因为我尝试了各种更改,但没有成功。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_lmk04832_5F00_800MHzRef_5F00_100MHzLMX_5F00_6MHz25SYSREF_5F00_50MHzPLCLKtxt_5F00_TP.txte2e.ti.com/.../TI_5F00_lmk04832_5F00_100MHzRef_5F00_100MHzLMX_5F00_6MHz25SYSREF_5F00_50MHzPLCLKtxt_5F00_TP.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    由于 LMK04832不能接受800MHz 输入信号、因此该配置不起作用、除非它用于分配模式(您似乎不是这样)。 因此、如果您尝试在器件中输入800MHz、则需要使用另一个器件。 如果您告诉我您的 VCXO 频率(我假设它是100MHz)、输出频率、输出类型和输出数量、或者您是附加.TCS 文件而不是.hex 文件、我可能会建议您这样做。 您可以按下图所示保存.TCS 文件。

    最棒的

    Andrea  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    感谢你的答复。 最好知道800MHz 对于我配置的模式来说太高了。 我还可以将160MHz 作为 CLKIn1输入提供给我。 我已经尝试过这种方法、但我仍然无法使它正常工作。 您可能会发现我在160MHz 输入设置中做的不正确。 我已附加寄存器文本文件和 TICS 项目文件。

    谢谢!

    Camerone2e.ti.com/.../TI_5F00_lmk04832_5F00_160MHzRef_5F00_100MHzLMX_5F00_6MHz25SYSREF_5F00_50MHzPLCLK.tcse2e.ti.com/.../TI_5F00_lmk04832_5F00_160MHzRef_5F00_100MHzLMX_5F00_6MHz25SYSREF_5F00_50MHzPLCLKtxt_5F00_TP.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    问题似乎在于您的 VCO 在可能的范围之外运行。 VCO0的运行频率为4000MHz、范围为2440MHz 至2580MHz。 因此、我在下面为您生成了一个适用于您的应用的配置。

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_4832_5F00_100_5F00_6M25_5F00_50_5F00_Out_5F00_Fixed.tcs

    此外、我注意到、通过使用 VCO1而不是 VCO0并使用 OSCin 引脚作为输入(而不是 CLKin1)、您可以获得明显更高的相位检测器频率(PFD)、这将为您提供明显更好的性能。 我在下面添加了改进的配置。

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_4832_5F00_100_5F00_6M25_5F00_50_5F00_Out_5F00_Improved.tcs

    希望这对您有所帮助!

    祝你好运、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    非常感谢您的修复、我尝试了第一个 TICS 项目文件、这对我来说非常有用! 由于商业电路板的设计方式和用例、我需要使用 CLKin1。  

    再次感谢您的帮助、

    Cameron