Thread 中讨论的其他器件:LMX2594、
您好!
我使用的是一个商用电路板、其中 LMX04832直接为三个 LMX2594以及大量 FPGA 引脚供料。 我有一个工作编程文件、用于为100MHz 参考时钟输入设置 LMK04832、但我现在尝试创建相同的编程文件、但800MHz 参考时钟输入除外。 我已经附加了两个 txt 文件,希望您能告诉我800MHz 参考输入版本有什么问题,因为我尝试了各种更改,但没有成功。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是一个商用电路板、其中 LMX04832直接为三个 LMX2594以及大量 FPGA 引脚供料。 我有一个工作编程文件、用于为100MHz 参考时钟输入设置 LMK04832、但我现在尝试创建相同的编程文件、但800MHz 参考时钟输入除外。 我已经附加了两个 txt 文件,希望您能告诉我800MHz 参考输入版本有什么问题,因为我尝试了各种更改,但没有成功。
谢谢你
e2e.ti.com/.../TI_5F00_lmk04832_5F00_800MHzRef_5F00_100MHzLMX_5F00_6MHz25SYSREF_5F00_50MHzPLCLKtxt_5F00_TP.txte2e.ti.com/.../TI_5F00_lmk04832_5F00_100MHzRef_5F00_100MHzLMX_5F00_6MHz25SYSREF_5F00_50MHzPLCLKtxt_5F00_TP.txt
您好、Cameron、
由于 LMK04832不能接受800MHz 输入信号、因此该配置不起作用、除非它用于分配模式(您似乎不是这样)。 因此、如果您尝试在器件中输入800MHz、则需要使用另一个器件。 如果您告诉我您的 VCXO 频率(我假设它是100MHz)、输出频率、输出类型和输出数量、或者您是附加.TCS 文件而不是.hex 文件、我可能会建议您这样做。 您可以按下图所示保存.TCS 文件。

最棒的
Andrea
尊敬的 Andrea:
感谢你的答复。 最好知道800MHz 对于我配置的模式来说太高了。 我还可以将160MHz 作为 CLKIn1输入提供给我。 我已经尝试过这种方法、但我仍然无法使它正常工作。 您可能会发现我在160MHz 输入设置中做的不正确。 我已附加寄存器文本文件和 TICS 项目文件。
谢谢!
Camerone2e.ti.com/.../TI_5F00_lmk04832_5F00_160MHzRef_5F00_100MHzLMX_5F00_6MHz25SYSREF_5F00_50MHzPLCLK.tcse2e.ti.com/.../TI_5F00_lmk04832_5F00_160MHzRef_5F00_100MHzLMX_5F00_6MHz25SYSREF_5F00_50MHzPLCLKtxt_5F00_TP.txt
您好、Cameron、
问题似乎在于您的 VCO 在可能的范围之外运行。 VCO0的运行频率为4000MHz、范围为2440MHz 至2580MHz。 因此、我在下面为您生成了一个适用于您的应用的配置。
e2e.ti.com/.../E2E_5F00_4832_5F00_100_5F00_6M25_5F00_50_5F00_Out_5F00_Fixed.tcs
此外、我注意到、通过使用 VCO1而不是 VCO0并使用 OSCin 引脚作为输入(而不是 CLKin1)、您可以获得明显更高的相位检测器频率(PFD)、这将为您提供明显更好的性能。 我在下面添加了改进的配置。
e2e.ti.com/.../E2E_5F00_4832_5F00_100_5F00_6M25_5F00_50_5F00_Out_5F00_Improved.tcs
希望这对您有所帮助!
祝你好运、
Andrea