This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832 -以2600MHz 运行 VCO0

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832EVM, LMK04832-SP, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1188814/lmk04832-lmk04832---running-vco0-at-2600mhz

器件型号:LMK04832

您好!

对于我们的设计、我们需要提供1.3GHz 时钟输出(以及进一步的1.3GHz 分频器频率)。

因此、我将 LMK04832EVM 设置为具有130MHz 基准输入和 PLL2设置的单环路模式、以将 VCO0调至2600MHz。

TicsPro 以红色显示频率、因为它超出其指定范围(最大2580MHz) 20MHz。

在我的测试设置中、这看起来运行稳定。 我在较长的测试系列中也没有发现任何问题。

是2440 - 2580MHz 的指定范围、这是一种硬限制、在超出此范围的情况下运行时、已知问题。 或者、这只是一个符合 VCO 标准并可保证正常运行的范围吗?

在该范围之外运行 VCO 是否有任何测试结果或可能出现的已知问题?

此致、

Hendrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW。 我看到、LMK04832-SP 的 VCO0额定频率为2440-2600MHz。 我的问题是、该频率范围是否也适用于 LMK04832的 VCO0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hendrik、

    LMK04832工业级(即非 SP)经测试可达到2580MHz VCO。 我们无法保证器件在2600MHz VCO 下在±125°C 的完整变化范围内保持锁定、并且某些性能特性(尤其是相位噪声)可能会降低~1dB。 尽管如此、我们确实在 VCO 范围内留出了一些裕度、以确保我们始终可以达到规定的数据表范围、因此几乎 每个器件都允许您锁定2600MHz VCO0。

    如果您确实想尝试使用具有2600MHz VCO0的 LMK04832、您可能会发现某些器件在极端温度下失去锁定-实际上、应该始终可以重新编程 PLL2 N 分频器的 LSB 并重新校准 VCO 以重新获取锁定、 但这是一个额外的步骤、可能需要考虑。  从工艺角度来看、器件可能处于边缘状态、VCO 在2600MHz 下的性能会显著下降、或者在极端温度下可能无法锁定。 我会毫不犹豫地在上面添加一些硬数字、因为这不是我们深入研究过的东西;我们只是怀疑它可能基于测试数据统计数据。  如果您不打算在85°C 或- 40­°C 或附近运行、我 不会想到 会遇到无法锁定在2600MHz 的器件。

    LMK04832-SP 针对太空应用级别行为进行了一些设计调整、并制定了更具参与性的测试计划。  我们的设计目标是2600MHz、 主要是为了确保相位噪声性能保持可接受、并且整个温度范围内的锁定保持在2600MHz;我们 在该器件上测试和筛查2600MHz。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的解释。 这让我有了很好的理解。 我们计划在23°C 的温度控制环境中使用 LMK04832 我在芯片封装顶部测得的温度没有超过50°C (在 负载测试中、所有输出被激活)。 因此、我们远离极端温度。 我将进一步测试长期稳定性。 但您的回答让我确信、LMK04832将在我们的环境中工作。

    此致、

    Hendrik