请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 您好,
关于 CDCI6214 TICSpro、我们可以发现 有一个有关 PLL_ndiv 的注释。 这意味着: nCount 值。 实际值将比编程值少4。 此外-在校准期间-该值将是编程值的4倍(减4)。
我想确认这意味着什么? 如果我们在编程时使用了 TICSpro 值? 我没有找到有关此说明的任何相关说明、因此请帮助咨询。

此致
Kailyn