This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1189041/cdci6214-cdci6214-questions

器件型号:CDCI6214

您好,

关于 CDCI6214 TICSpro、我们可以发现  有一个有关 PLL_ndiv 的注释。 这意味着: nCount 值。 实际值将比编程值少4。 此外-在校准期间-该值将是编程值的4倍(减4)。

我想确认这意味着什么? 如果我们在编程时使用了 TICSpro 值? 我没有找到有关此说明的任何相关说明、因此请帮助咨询。  

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、

    关于减去4、这是为了补偿 器件中的内部偏移。 可以在这里写入的最小值是 N = 6、这对应于2分频。

    校准期间、该值是编程值的4倍(-4)、因为内部状态机提供给 N 计数器电路的时钟被4分频- N 乘以4可以平衡这种变化。 就 N 值而言、这种行为不需要在客户的端进行任何更改。

    谢谢、

    Kadeem