This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:针对 CLK 输入的 SPDT 开关建议

Guru**** 2789605 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104, SN3257-Q1, TMUX136, TMUX6119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1187353/lmk1c1104-spdt-switch-recommendation-for-the-clk-input

器件型号:LMK1C1104
主题中讨论的其他器件: SN3257-Q1TMUX136TMUX6119

寻找一个 SPDT 开关 、将 COM 连接到 LMK1C1104的 CLK 输入、用于1.8V 和3.3V LVCMOS。

如果输入可耐受5V 电压、则效果会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauri、

    我们明天会回来、因为 今天是美国的假日。 感谢您的理解。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauri、  

    在数据表的表7.1中、最大输入电压指定为3.6V。 超出此 cc 的任何应力都可能 会对器件造成永久损坏。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般而言、我要求推荐 使用 SPDT 开关 将 COM 连接到 LMK1C1104的 CLK 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauri、

    我已经编译了符合您要求的开关列表。 您可以从此列表中选择所需的通道数。

    SPDT 开关

    您可以根据具体情况使用以下开关、但这实际上取决于您的通道数要求。

    SN3257-Q1 :满足您的要求的低传播延迟和良好的带宽。 如果您需要、它具有更高的通道(4个通道)计数  

    TMUX1248 :带宽较低的通道(单通道)数量。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ASim、这些开关是否与   LMK1C1104的 BW 和抖动性能最匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauri、

    对于 BW 、TMUX1248 高达250MHz、 SN3257-Q1 高达 2000MHz。 这取决于您用于这些应用的频率。 如果大于50MHz。 我建议使用 SN3257-Q1。  

    对于抖动规格、我不确定、因为这来自模拟开关产品线。 它们通常没有抖动规格。  

    我们可以将此请求提交给相关人员、以便他们从切换 支持人员处回答任何特定问题。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请执行此操作、因为我的应用(LVCMOS)对抖动非常敏感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauri、

    对于带宽、您能否提供在此应用中使用的频率? 我们的模拟开关可支持宽带宽范围、因此有助于我进一步缩小理想器件的范围。 在抖动情况下、Asim 正确、我们没有抖动规格。 由于抖动本质上是 每个转换之间的变化、因此您可以期望我们的器件具有低抖动、因为通常具有低 Con。 SN3257-Q1确实是具有高带宽范围应用和多通道数的理想选择。

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex、时钟信号的上升时间小于1ns。 我只需要一个用于  LMK1C1104的单通道2:1输入多路复用器/开关、它就能够在1.8V 和3.3V LVCMOS 下与 LMK1C1104的性能相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauri、

    明白了! 因此、一个好的做法是选择带宽为所需带宽的1.5倍的器件。 我看到 LMK1C1104的最大频率为250MHz。 因此、对于在1.8V、3.3V 和高达5V 时支持至少375MHz 频率的单通道开关、如果您可以在双轨模式下使用 TMUX6119、则它是唯一的选择。 如果双轨不是所需的应用、那么我们需要查看可以支持单轨的双通道多路复用器选项、在这种情况下、TMUX136是一个很好的选择。  

    谢谢!

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、系统中没有负电源轨。 TMUX136不支持1.8V 工作电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauri、

    我的错误!  因此、SN3257-Q1 将是理想的选择。 4通道多路复用器是支持所有必需功能的最低配置。

    谢谢!

    Alex