This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:VCO 内核上的频率范围

Guru**** 2782495 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581, LMX2581E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1189227/lmx2581-the-frequency-bounds-on-the-vco-cores

器件型号:LMX2581

数据表中的表5显示了近似(未确定)的 VCO 内核频率范围。 在我的设计中、有一个界限、当我逐步降低频率时、VCO 内核将发生变化。 我已根据表5确定了它们。 如果 VCO div 不变、这不是问题。 在 VCO div 确实发生变化且选择的内核不确定的位置、如何确保选择正确的 div。

例如、如果我以1875M 的输出频率运行、VCO4以3750M 的频率运行、VCO 除以2 (VCO_Div = 0)、并且我更改为1880M 的输出、VCO1和 VCO 除以1。 如果校准没有为内核选择 VCO1、会发生什么情况? 如果选择的 VCO 内核需要与我选择的 VCO 分频不同的 VCO 分频、该怎么办?

请在表5中说明未确定的含义。

如果我强制同步使用特定的内核、这是否意味着无法保证内核范围涵盖表5中给出的范围? 或者、如果我让校准选择磁芯、我无法保证它将选择与表相同的磁芯?

以下是我计划使用的设置。

FreqMin 频率最大值 VCO 分频器 VCO 内核
740) < 790 4. VCO3
790 <940) 4. VCO4.
940) <1130 2. VCO1
1130 <1355 2. VCO2
1355. <1605 2. VCO3
1605 1880年 2. VCO4.
1880年 <2175. 1 VCO1
2175. 2500 1 VCO2

因此、我可能会在940和1880的边界上遇到问题?

这应该是如何工作的?

PLL 无法确定您尝试编程的频率。 它只将基准乘以(N +Nfrac/Dfrac)/VCO_divider

如果内核的边界在不同装置之间不稳定、如何确保选择正确的 VCO 分压器?

对于 VCO 变化递增的位置(VCO1至 VCO2或 VCO4至 VCO3) VCO 分频器存在重叠且不发生变化、因此没有问题、但从 VCO4变为 VCO1不存在重叠、因此选择 VCO 内核和 VCO 分频器时可能会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    每当您在 NO_FCAL = 0下对 R0进行编程时、都会执行 VCO 校准。 芯片将根据 PLL 配置确定适当的 VCO 和其他与 VCO 相关的设置。 用户无需选择要使用的 VCO。  

    以下应用手册介绍了 VCO 校准对较新的合成器器件的作用、相同的概念也适用于 LMX2581。  

    https://www.ti.com/lit/an/snaa336a/snaa336a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Noel 的快速响应。 我已经对此进行了更深入的思考、我要问的不是校准。 我真正要问的是 VCO 的调谐范围。 VCO1的最小频率为1800MHz、VCO4的最大频率为3800。 总体而言、这决定了 VCO 调优的完整范围。 表5显示了各个 VCO 范围的"未确保"、但这并不重要、因为校准将选择正确的 VCO。 我看到的问题是整个 VCO 调优的终点。 您能否保证内核将在1800M 至3800M 之间进行调优? 如果您无法保证、当我从 VCO4转换到 VCO1或从 VCO1转换到 VCO4时、我在选择正确的输出 VCO 分频器值时会遇到问题。 我认为"未确保"警告是针对 VCO 之间的边界、而不是终点? 这是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    数据表中指定的我们保证输出频率高达3760MHz。  

    如果您需要3800MHz、则应选择 LMX2581E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在查看数据表的"特性"下看到了" 50至3760MHz 的输出频率"。 现在、我可以看到3说明下的注释、说明"VCO 频率范围为1880至3670MHz"。 我只能达到2500M、但计划达到3800、然后对我的一些频率进行分频。 由于 VCO 的硬性限制为1880和3760、我可能建议您将这些值包含在表5中、以便其他值不会犯同样的错误。 PLLatinum sim 似乎包含了3760和1880的这些限制、因此我的频率规划应该有效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我们将记录此建议并在下一个数据表修订版中进行更改。