This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM:使用板载 EVM 外部 VCO 时、CLKout 引脚处的输出频率不会降低

Guru**** 2757975 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1185709/lmk04832evm-output-frequency-at-clkout-pins-is-not-getting-when-evm-onboard-external-vco-is-used

器件型号:LMK04832EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04832

尊敬的 TI 团队:

我们使用的是 LMK04832的 EVM、  当使用板载122.88MHz 晶振时、无法在 CLKout 引脚上获取输出频率122.88 (使用 LMK 作为分配网络、禁用 PLL)。 请参阅随附的配置 filee2e.ti.com/.../LMK_5F00_122.88MHz-onboard-VCXO.tcs

请告诉我缺少什么?

供参考:1)在 LMK 输入端(43和44引脚)观察到122.88MHz 信号。  

2)观察到所有输出、前提是我已向 CLKin1提供外部信号(用作分布式网络/PLL 被禁用)、但不使用板载122.88MHz 板载 VCXO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您尝试在分配模式下使用 VCXO 输出其频率、则只能通过 OSCout 引脚来实现、如下图中红色路径所示。 我还在实验中对此进行了测试、并注意到仅 OSCout 引脚上有输出。 请注意、在 EVM 中、OSCin 引脚与 从 VCXO 输出回 LMK04832的引脚相同。

    您可以使用外部源在 CLKoutX/Y 引脚上生成时钟输出、如您在上面测试的那样、如下面绿色路径所示。 希望这对您有所帮助!

    祝你好运、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrea!