This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:时钟输出不明确

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1191442/lmk03318-uncertainity-in-clock-output

器件型号:LMK03318

您好!  

下面是 LMK03318的应用原理图、 该器件针对500MHz 的 LVPECL 输出进行了编程

我将立即使用寄存器编程来查看时钟输出

我发现了一个轻微的干扰、我不知道为什么会发生这种干扰

以下是我的输出波形、通过差分探头的输出摆幅低于、用于编程的500MHz 时钟输出

但当我增加时间刻度时,我看到时钟源每100ms 就会停滞1ms,为什么会发生这种情况呢? 下面是波形

我在下面进行了实验

步骤1:编程后时钟输出

步骤2:关闭所有 DIP 开关

步骤3:我可以观察到时钟是类似的

步骤4:我再次启用了3300pF 至 LF1,使时钟稳定,每100ms 不进行任何重新启动

我无法理解为什么这个过程使时钟保持稳定,为什么我应该在运行时使用 LF1 CAP?

我还在附加 配置文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、

    这是不寻常的-我将尝试将此配置文件加载到 EVM 上、并查看是否可以重现此问题。 明天我将为您提供答复。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、

    我已将您的配置加载到 EVM 上、 但未发现出现此问题。

    当您启动时、是否在所有三个开关都处于关闭位置的情况下启动? C2电容器是实现稳定性所必需的-如果您在启动时未使用这三个电容器中的一个、这将说明您为什么会看到此问题。

    如果您从3.3nF 电容器开始、您仍然看到问题吗?

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、C2始终存在、不会被压死

    我不清楚为什么时钟在1ms 的时间内每100ms 变得不稳定,为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、

    我不确定-这不是我能够在实验中使用 EVM 复制的东西。

    我希望确保我正确理解您的流程-您说过、使用"关闭所有 DIP 开关"时、您会观察到与上述结果类似的结果。 您是否意味着您从连接 C2电容器开始、并且只有在切换时问题才会消失?  

    如果在启动时选择组中的不同电容器、是否仍然会出现此问题?  

    如果您的环路滤波器类型从三阶更改为二阶、是否仍然会出现此问题?


    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试超越您所说的内容

    我需要说明的一点是,由于我是通过 I2C 对寄存器进行编程而不是刷写 EEPROM,是否正是由于这种情况发生 的?

    EVK 有什么作用?   时钟工具对 EVK EEPROM 或永久存储器进行编程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经尝试了所有工作方式、只有程序、然后来回更改开关状态、这意味着关闭3.3nF、再说一次、这可以提供正确的时钟输出、我不确定它是否与任何其他问题交叉相关、 您能否用我的邮箱 ID 给我发邮件,或者提供您的邮件,我将向您发布我的原理图和布局,布局中是否存在导致此问题的任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、

    要回答您的第一个问题、在将 EVM 与 TICS Pro 配合使用时、默认情况下、写入所有寄存器仅写入活动寄存器、而不是 EEPROM。 但是、我在执行测试时所做的是将发送到 EEPROM 的配置写入、然后在下电上电后进行测试、而不会在下电上电之前和之后发现问题。

    如果您可以通过电子邮件发送至 k-samuel@ti.com、 我可以查看这些文档。

    我今天再次在实验室中调查此问题、如果我观察到任何不同的情况、我将告诉您。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、

    我有几个问题要问您:

    1.这一问题是否仅在单个电路板上出现、或者您是否有多个电路板都表现出这种行为?

    2.您是否直接探测了 XTAL 的振荡? 这种行为是否直接来自 XTAL?

        a.您可以在状态页上将 STATUS0的输出设置为 PLL RDIV/2、然后探测 STATUS0引脚。

    我将通过 PLLatinum Sim 运行环路滤波器设置、并查看是否存在任何问题。

    谢谢、

    Kadeem