Other Parts Discussed in Thread: LMK03318
您好!
下面是 LMK03318的应用原理图、 该器件针对500MHz 的 LVPECL 输出进行了编程

我将立即使用寄存器编程来查看时钟输出
我发现了一个轻微的干扰、我不知道为什么会发生这种干扰
以下是我的输出波形、通过差分探头的输出摆幅低于、用于编程的500MHz 时钟输出

但当我增加时间刻度时,我看到时钟源每100ms 就会停滞1ms,为什么会发生这种情况呢? 下面是波形

我在下面进行了实验
步骤1:编程后时钟输出
步骤2:关闭所有 DIP 开关
步骤3:我可以观察到时钟是类似的
步骤4:我再次启用了3300pF 至 LF1,使时钟稳定,每100ms 不进行任何重新启动
我无法理解为什么这个过程使时钟保持稳定,为什么我应该在运行时使用 LF1 CAP?
我还在附加 配置文件