器件型号:LMK61E2-M50312SIAR
现在、我要使用该芯片来设计 LVPECL 输出交流配置,的电路
下图的应用电路图记录在数据表中。
问题1:如何计算150欧姆的电阻?
问题2:器件输出的内部结构是什么?
问题3:还请告知设备输出端的相关电流参数
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:LMK61E2-M50312SIAR
现在、我要使用该芯片来设计 LVPECL 输出交流配置,的电路
下图的应用电路图记录在数据表中。
问题1:如何计算150欧姆的电阻?
问题2:器件输出的内部结构是什么?
问题3:还请告知设备输出端的相关电流参数
你好,翁昌
Q1:计算出150欧姆的电阻、以实现大约30mA 至40mA 的特定电流值。 输出驱动器上的典型端接电阻为50欧姆至特定电压、通常为 Vcc - 2伏。 在本例中、我们将 输出驱动器接地。 为了使电流接近 上述范围、我们需要使用150 Ω 电阻器。 这可以根据欧姆定律进行计算、得出的电流约为33mA。
问题2:
您可以在 LVPECL 、VML、CML 和 LVDS 电平之间的以下配套接口中找到此图像
根据您提出的问题、本文档可能对您有用、超出了图片范围。
问题3:在问题1中回答。
此致、
胡安
你(们)好, Juan
为了确保芯片的正常输出信号、是否需要正负通道的电流值的大小? 或者、为了确保输出信号的质量、对正负通道的电流值进行最适当的调整是什么?
如果将150欧姆的电阻值更改为56.2 (如电路图中所示)
根据数据表中正节点处的参数、
我们的电压为 Vos + VOD/2 = 3.3-1.55+0.4=2.15V。负通道节点将处于 1.35V (3.3V - 1.55V- 0.4V)。
在 R=150欧姆时 、为了获得电流、我们确实(I+)=2.15/150=14.33mA、(I-)=1.35/150=9mA、I=(I+)+(I-)=23.33mA
当 R=56.2ohm 时、为获得电流、我们可以( i+)=2.15V/56.2 Ω= 38.26mA、(i-)=1.35V/56.2 Ω= 24.02mA、 I=(i+)+(i-)=62.28mA
R = 150欧姆的电流值小于 R = 56.2欧姆的电流值、因此 R = 150欧姆更合适?
你好,翁昌
1.我相信这会有所帮助。 两个150 Ω 电阻器用于对 LVPECL 输出发射极跟随器进行直流偏置、这些值是根据将输出晶体管发射极电流设置为开关阈值计算得出的。 由于输出偏置电阻器放置在耦合电容器之前的驱动器侧、因此必须在接收器侧提供线路端接电阻器和输入偏置。 通常、我们希望 LVPECL 输出电流各为~15mA。
LVPECL DC 终止电流计算 | ||||||||||
温度 | VCC (V) | Vt=VCC-2V (V) | VBE (V) | RE (Ω) | Vp=VCC-VBE (V) | IP=(VP-VT)/RE (A) | VN=VCC-VBE-0.8 (V) | 输入=(VN-VT)/RE (A) | IT_PER_Output (A) | 注释 |
-55. | 3.3. | 0 | 0.9. | 150 | 2.4 | 0.016. | 1.6. | 0.01066667 | 0.02666667 | 请注意、对于客户用例、VT 更改为0V。 |
25 | 3.3. | 0 | 0.8. | 150 | 2.5. | 0.01666667 | 1.7. | 0.011333333 | 0.028 | |
125. | 3.3. | 0 | 0.7. | 150 | 2.6. | 0.0173333 | 1.8 | 0.012. | 0.0293333 |
2、150欧姆更合适。
我希望这对您有所帮助!
此致、
胡安