This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2-312M50SIAR 电路

Guru**** 2379440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1190819/lmk61e2-312m50siar-circuit

器件型号:LMK61E2-M50312SIAR

现在、我要使用该芯片来设计 LVPECL 输出交流配置,的电路

下图的应用电路图记录在数据表中。

问题1:如何计算150欧姆的电阻?

问题2:器件输出的内部结构是什么?

问题3:还请告知设备输出端的相关电流参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,翁昌

    请允许我在浏览我们的文件后整理我的回复。 我将在2月1日前回来。

    此致、

    胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Juan:

    调查的结果是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,翁昌

    Q1:计算出150欧姆的电阻、以实现大约30mA 至40mA 的特定电流值。 输出驱动器上的典型端接电阻为50欧姆至特定电压、通常为 Vcc - 2伏。 在本例中、我们将 输出驱动器接地。 为了使电流接近 上述范围、我们需要使用150 Ω 电阻器。 这可以根据欧姆定律进行计算、得出的电流约为33mA。

    问题2:  

    您可以在 LVPECL 、VML、CML 和 LVDS 电平之间的以下配套接口中找到此图像

    根据您提出的问题、本文档可能对您有用、超出了图片范围。

    问题3:在问题1中回答。

    此致、

    胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Juan:

    问题1:  

    “大约30mA 至40mA 的特定电流值”是内部电流驱动器的电流吗?

    是根据?μ A 下的电路图计算得出的电流(33mA)

    33mA 电流是如何计算的?

    新 Q2:

    下图是要设计的电路图,端子电压为0.8V(1*4/5)、

    改变150欧姆电阻的适当值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ionchang、我将与设计人员联系、以验证您的两个问题。 对拖延表示歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Juan:

    何时可以 回复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,翁昌

    Q1:确保在150欧姆电阻器和50欧姆电阻器之间对信号进行交流耦合。

    Q2:您无需更改150欧姆电阻。 该参考时钟输入结构中的设计是正确的。

    此致、

    胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Juan:

    如何计算33mA 电流?

    2.

    如果将150欧姆的电阻值更改为56.2欧姆、则终端的电阻不会改变、

    从交流耦合的角度来看、    i=800mV/(56.2//50)=30.2mA,是正确的计算公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我澄清一下。

    正负通道的总电流为~μ A 左右的30mA。 我对这种混乱表示歉意。 在正节点上、理想电压 为 Vcc - VBE = 2.5V。 为了获得电流、我们将2.5V/150欧姆= 16.67mA。 负通道节点将处于1.7V (3.3V - 0.8V - 0.8V)。 1.7V/150欧姆= 11.33mA。

    2.该计算公式不正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Juan

    为了确保芯片的正常输出信号、是否需要正负通道的电流值的大小?   或者、为了确保输出信号的质量、对正负通道的电流值进行最适当的调整是什么?

    如果将150欧姆的电阻值更改为56.2 (如电路图中所示)

    根据数据表中正节点处的参数、

    我们的电压为 Vos + VOD/2 = 3.3-1.55+0.4=2.15V负通道节点将处于 1.35V (3.3V - 1.55V- 0.4V)

    在 R=150欧姆时 、为了获得电流、我们确实(I+)=2.15/150=14.33mA、(I-)=1.35/150=9mA、I=(I+)+(I-)=23.33mA

    当 R=56.2ohm  时、为获得电流、我们可以( i+)=2.15V/56.2 Ω= 38.26mA、(i-)=1.35V/56.2 Ω= 24.02mA、 I=(i+)+(i-)=62.28mA

    R = 150欧姆的电流值小于 R = 56.2欧姆的电流值、因此 R = 150欧姆更合适?

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,翁昌

    1.我相信这会有所帮助。 两个150 Ω 电阻器用于对 LVPECL 输出发射极跟随器进行直流偏置、这些值是根据将输出晶体管发射极电流设置为开关阈值计算得出的。  由于输出偏置电阻器放置在耦合电容器之前的驱动器侧、因此必须在接收器侧提供线路端接电阻器和输入偏置。   通常、我们希望 LVPECL 输出电流各为~15mA。  

    LVPECL DC 终止电流计算
    温度 VCC (V) Vt=VCC-2V (V) VBE (V) RE (Ω) Vp=VCC-VBE (V) IP=(VP-VT)/RE (A) VN=VCC-VBE-0.8 (V) 输入=(VN-VT)/RE (A) IT_PER_Output (A) 注释
    -55. 3.3. 0 0.9. 150 2.4 0.016. 1.6. 0.01066667 0.02666667 请注意、对于客户用例、VT 更改为0V。
    25 3.3. 0 0.8. 150 2.5. 0.01666667 1.7. 0.011333333 0.028  
    125. 3.3. 0 0.7. 150 2.6. 0.0173333 1.8 0.012. 0.0293333  

     

    2、150欧姆更合适。  

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    胡安