This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:终端和输出阻抗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1104, LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1194864/lmk1c1104-termination-and-output-impedance

器件型号:LMK1C1104
主题中讨论的其他器件:CDCLVC1104

您好!

我正在查看 LMK1C1104以替代 CDCLVC1104。 我有两个关于终止的基本问题。

1、同一接收器可端接50欧姆(如图8-2 所示)、而不端接的接收器可如图8-3所示。 两者之间的运行有何差异?

>> LMK1C1104数据表

当我比较 LMK1C1104中的图8-3和 CDCLVC1104中的图5时、原来的图不需要 Rs。 我想知道原因吗?

>> CDCLVC1104数据表

 CDCLVC1104的输出阻抗在3.3时为45欧姆。 我预期 Rs 应为5欧姆、但在图5中建议为10欧姆。 您能解释一下原因吗?

谢谢、

Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    [引用 userid="436821" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1194864/lmk1c1104-termination-and-output-impedance "]

    相同的接收器可以使用50欧姆端接、如图8-2 所示、也可以使用图8-3所示的非端接。 两者之间的运行有何差异?

    >> LMK1C1104数据表

    [/报价]

    在该配置中、图8-2通常用于驱动50欧姆负载、以查看器件的驱动电流。  请注意、它会将您的摆幅减小一半。

    图8-3端接通常是 LVCMOS 到 LVCMOS 通用端接、在接收端具有适当的 LVCMOS 摆幅

    [引用 userid="436821" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1194864/lmk1c1104-termination-and-output-impedance "]

    当我比较 LMK1C1104中的图8-3和 CDCLVC1104中的图5时、原来的图不需要 Rs。 我想知道原因吗?

    >> CDCLVC1104数据表

    [/报价]

    两个驱动器的输出阻抗本身约为50欧姆。 因此、您无需使用外部 Rs 来匹配布线阻抗。 但有时、如果接收器对过冲问题很敏感、则可以使用此 Rs 来消除过冲问题。

    [引用 userid="436821" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1194864/lmk1c1104-termination-and-output-impedance ]3.  CDCLVC1104的输出阻抗在3.3时为45欧姆。 我预期 Rs 应为5欧姆、但在图5中建议为10欧姆。 您能解释一下原因吗?[/引述]

    Rs = 5欧姆也是理想情况。 我同意您的意见、但数据表编号是典型的、因此我不确定它是否随 PT 变化了一些欧姆。

    最棒的

    阿西姆