Other Parts Discussed in Thread: LMK04832
主题中讨论的其他器件:LMK04832
尊敬的 TI 团队:
您能否告诉我们获得良好相位噪声和良好压摆率 3GHz CLKOUT 信号(CLKIN1=100MHz、VCO=3GHz、分频器=1、占空比校正位使能)的要求、与200MHz CLKOUT 信号类似(CLKIN1=100MHz、VCO=3GHz、分频器=15、HSDS 缓冲器配置)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832
尊敬的 TI 团队:
您能否告诉我们获得良好相位噪声和良好压摆率 3GHz CLKOUT 信号(CLKIN1=100MHz、VCO=3GHz、分频器=1、占空比校正位使能)的要求、与200MHz CLKOUT 信号类似(CLKIN1=100MHz、VCO=3GHz、分频器=15、HSDS 缓冲器配置)?
您好!
根据上述请求、我生成了以下 TICS Pro 文件。 我已将所有输出设置为产生3000GHz 信号、以便您可以为要使用的输出供电。 我还将所有输出信号设置为 LVPECL 2 Vpp、因为 LVPECL 可实现更好的噪声性能。
e2e.ti.com/.../Clean_5F00_3GHz_5F00_4832E2E.tcs
但是、由于您以非常高的频率运行 LMK04832、因此您可能会看到比较低输出频率下更多的抖动。 如果是这种情况、我建议您使用我们的 射频 PLL 与合成器之一。
最棒的
Andrea