This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM:获取干净的3GHz CLKOUT 信号的要求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1194074/lmk04832evm-requirements-to-get-clean-3ghz-clkout-signal

器件型号:LMK04832EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04832

尊敬的 TI 团队:

您能否告诉我们获得良好相位噪声和良好压摆率 3GHz CLKOUT 信号(CLKIN1=100MHz、VCO=3GHz、分频器=1、占空比校正位使能)的要求、与200MHz CLKOUT 信号类似(CLKIN1=100MHz、VCO=3GHz、分频器=15、HSDS 缓冲器配置)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据上述请求、我生成了以下 TICS Pro 文件。 我已将所有输出设置为产生3000GHz 信号、以便您可以为要使用的输出供电。 我还将所有输出信号设置为 LVPECL 2 Vpp、因为 LVPECL 可实现更好的噪声性能。

    e2e.ti.com/.../Clean_5F00_3GHz_5F00_4832E2E.tcs

    但是、由于您以非常高的频率运行 LMK04832、因此您可能会看到比较低输出频率下更多的抖动。 如果是这种情况、我建议您使用我们的 射频 PLL 与合成器之一。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrea!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于以下设置,3GHz 信号输出(第一个 LMK)和第二个 LMK04832输入的硬件要求是什么,以获得最佳性能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    硬件要求是什么意思? 如果您是要在同轴电缆之间添加一些东西以确保 LMKs 的性能不会降级、而您使用的是高质量的 SMA 1米同轴电缆、则性能不会受到太大的影响;但是、任何较大的东西都可能会影响性能。 谢谢。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Andrea 您的理解是正确的。 谢谢