Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2
大家好、团队、
我的客户将使用 LMK61E2-SIAR 进行新设计。 那么、您能回答以下问题吗?
1.您能否在发货给客户之前进行编程? 如果可能、客户是否需要任何要求?
2.如果没有、在安装到 PCB 上之前是否有任何编程方法?
此致、
奥斯汀
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的奥斯汀:
该器件可通过 I2C 编程、因此客户可以在其电路板上对其进行编程。 它们可以在 安装部件之前使用 LMK61E2 EVM 创建工作配置、稍后可用于安装在 PCB 上的其他器件。
由于我们不提供插座板、因此它们在安装之前很难对所有部件进行编程。
我需要向我们的生产部门核实我们是否在生产时对此器件进行了 EEPROM 编程。 这主要取决于此情况的体积、但也很不可能、因为此部件可在客户端编程 他们可以在将 EVM 上的器件放在电路板上之前对其进行评估。
最棒的
阿西姆