This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:安装前的编程方法

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1194688/lmk61e2-programming-methods-before-mounting

器件型号:LMK61E2

大家好、团队、

我的客户将使用 LMK61E2-SIAR 进行新设计。 那么、您能回答以下问题吗?

1.您能否在发货给客户之前进行编程? 如果可能、客户是否需要任何要求?

2.如果没有、在安装到 PCB 上之前是否有任何编程方法?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考、

    输出类型为 LVPECL、输出频率为160MHz。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    该器件可通过 I2C 编程、因此客户可以在其电路板上对其进行编程。 它们可以在  安装部件之前使用 LMK61E2 EVM 创建工作配置、稍后可用于安装在 PCB 上的其他器件。

    由于我们不提供插座板、因此它们在安装之前很难对所有部件进行编程。  

    我需要向我们的生产部门核实我们是否在生产时对此器件进行了 EEPROM 编程。 这主要取决于此情况的体积、但也很不可能、因为此部件可在客户端编程 他们可以在将 EVM 上的器件放在电路板上之前对其进行评估。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、

    感谢您的回复。

    客户希望在制造过程中使用编程的 OSC。 因此、他们很难对所有部件进行编程。

    我将与客户进行讨论、并与您联系。

    BAW osc 呢? 您能比较一下它们之间的性能吗?  

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    我建议使用 LMK6X BAW 系列。 他们可以从工厂获得预编程的装置。 性能明智、优于旧款产品。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khan、

    感谢您的回复。 但是、LMK61E2的价格比 BAW OSC 贵得多。 您能否解释一下、尽管 BAW 更好、但它们之间为什么会出现价格差距? 我可以向客户推广 BAW、但需要解释以说服他们。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    让我让营销团队来帮助您。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯汀

    请给我发送一封电子邮件、我们可以在那里讨论定价问题。

    谢谢!

    此致、

    起亚拉赫巴