请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PLLATINUMSIM-SW 主题中讨论的其他器件:LMX2594
让环路滤波器计算器与"restrict Component"框配合使用时遇到问题-请查看此内容并告诉我如何使用此功能吗?
示例-
选择并加载 LMX2594器件的默认条件
选择高级功能级别1
转到滤波器设计器选项卡
在右上角的 RESRICT 组件框中为 C3值键入"2.2"(强制选择值)
然后选择"计算环路滤波器"
程序引发错误-请参阅下面的屏幕截图: