This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:限制值问题

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1197846/pllatinumsim-sw-restrict-values-question

器件型号:PLLATINUMSIM-SW
主题中讨论的其他器件:LMX2594

让环路滤波器计算器与"restrict Component"框配合使用时遇到问题-请查看此内容并告诉我如何使用此功能吗?

示例-

选择并加载 LMX2594器件的默认条件

选择高级功能级别1

转到滤波器设计器选项卡

在右上角的 RESRICT 组件框中为 C3值键入"2.2"(强制选择值)

然后选择"计算环路滤波器"

程序引发错误-请参阅下面的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您似乎由于限制框中的负电容值而出现误差。  

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿西姆

    我没有为电容输入负值、我输入了2.2、当我按下"计算滤波器"按钮时、它会切换到负值。

    您是否尝试设计具有受限值的滤波器并使其正常工作?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我尝试了屏幕截图中所示的值、结果正常。 我在结尾没有看到问题 您可以在网上试用此版本的最新版本吗?

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Asim、版本1.6.2.0工作正常、我安装了之前的版本1.6.1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    很高兴它帮助了我们。

    最棒的

    阿西姆