This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216:对 tpackage 施加的最大力

Guru**** 2632115 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1196047/lmk5c33216-maximum-force-to-be-applied-on-tpackage

器件型号:LMK5C33216

您好!

请告知在 LMK5C33216封装上施加的最大力、因为从热仿真中可以看出、添加 TIM 材料将有助于此 IC 散热

谢谢、

Ilan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilan、  

    我已将您的问题转交给我们的专家。 他们会在一天或两天内返回给您。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilan、

    让我就该请求与封装团队核实一下。

    同时、您能否澄清为什么需要知道最大力?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我们需要最大的力、因为我们要在封装顶部放置一个散热焊盘来冷却它、从仿真结果可以看出 、从封装顶部冷却组件也会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilan、

    我与包装团队进行了核对。 我们没有对力数据进行测试以提供答案。

    此致、

    Jennifer