This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913-Q1:Y1、Y2 & amp 的拾取幅度;Y3值随频率变化。

Guru**** 2766535 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1199649/cdce913-q1-pick-to-pick-and-amplitude-of-y1-y2-y3-value-changing-with-respect-to-frequency

器件型号:CDCE913-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE913

您好、专家、

我有 CDCE913 IC、通过 I2C 进行配置。

我能够获得所需的输出频率、但当我更改频率时、我的振幅和选择电压会发生变化。 是这样、还是有问题。 用于参考的 PFA 图像。

  1. 默认25MHz 频率
  2. 50MHz 频率、具有以下设置
    • M=4.
    • N=40
    • fin = 25MHz
    • Fvc0=250MHz
    • PDIV=5
    • P=1
    • Q=20
    • R=0
    • 配置寄存器为
      • 输出选择 Y1_7、FS1_7、SSC1_7和 Y2Y3_7
      • Y1_ST1 = 01、Y1_ST0 = 11
      • XCSEL = 0x09
      • SSC1_7 = 0b0111 / 0b001
      • Y2Y3_ST1=01、Y2Y3_st0=11
      • SSC1DC = 0/1
      • VCO1_0_range = 11 >175MHz
      • VCO1_1_RANGE = 11 >175MHz

请帮帮我。

等待您的反馈。

--

谢谢、此致、

Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divyesh、

    示波器是否设置为50欧姆阻抗? CDCE913的输出缓冲器上是否存在终端电阻器(18 Ω 至22 Ω)?

    不同电源电压的预期输出电压摆幅如下:

    Vddo=3.3V --> Vpp=1.75V

    Vddo=2.5V --> Vpp=1.22V

    Vddo=1.8V -> Vpp=1.05V

    我明天可以在 EVM 上尝试您的设置、看看我是否可以重现此问题、但请告诉我添加的端接电阻和范围设置是否可以解决此问题。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、

    感谢您的支持。

    我连接了22 Ω 终端电阻并使用示波器进行了检查、但结果相同。

    [引用 userid="454141" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1199649/cdce913-q1-pick-to-pick-and-amplitude-of-y1-y2-y3-value-changing-with-respect-to-frequency/4523491 #4523491"] Vddo=3.3V --> Vpp=1.75V

    是的、我们有 CDCE913 IC、它具有3.3V Vddo、因此 vpp 应该是1.75V。

    等待您的反馈。

    --

    谢谢、此致、

    Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divyesh、

    我在具有相同50 MHz 设置的电路板上看到以下内容:

    当输出频率为50MHz 时、VDDO 在器件引脚上是否仍然稳定在3.3V?

    如果通过 PLL 使用 M=N=1以实现25MHz 输出、您仍然看到1.02V 摆幅吗? 还是接近1.8V?

    您能否共享原理图(k-samuel@ti.com)? 您的输出是正弦波、这种情况很少见-输出缓冲器应将其转换为 LVCMOS 输出(我的 EVM 具有用于方波和正弦输入的方形输出)。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、

    感谢您的帮助。

    实际上、我们的 DSO 可能存在问题、它具有100Mhz 的能力、DSO 中没有50 Ω 的阻抗设置、而且探头仅具有60MHz 的能力。

    下周我将与另一个 DSO 进行核对、并告知您。

    在此之前、请检查原理图、并告知我是否有校正。

    --

    谢谢、此致、

    Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divyesh、

    谢谢您-我将在周一(PST)之前对此进行审核并作出回复。

    请在您获得第二个 DSO 的结果后通知我。

    谢谢、

    Kadeem