我使用 TPL5111作为 计时器、为 uC 供电(在 AP2210/DC-DC 之后)、以执行一些后台任务。 时间设置为1分钟。
瞬时按钮(触控开关)用于保持 M_DRV 为高电平以进行手动上电(以立即唤醒系统、而不是每隔1分钟唤醒一次)。
我想要检测短按(后台任务、然后发送待机电源、在本例中为每1分钟一次)以及长按、 以便在后台检查后执行主程序。
我无法通过 GPIO 读取按钮、必须依靠 TPL5111的确切行为来回答问题: 当 M_DRV 保持高电平(长按)且 uC 由于后台任务正在完成而声明 READY 时、DRVn 会发生什么情况? 如果在 M_DRV 保持高电平时忽略就绪、而 DRV 不间断地继续为 uC 供电、我可以使用软件计时器来检查是否发生长时间按压、因为只有这样 uC 在发送就绪后仍然通电。
我的理解是否正确? 在这种情况下、就绪信号会被忽略吗?
此外、如果调用主程序(长按)、如何通过使用 GPIO 引脚设置 TPL5111、以便只要程序要供电、uC 就可以通电? 可以这样说吗?如果我要从与按钮并联的 GPIO (集电极开路输出)驱动 M_DRV、DRV 仍会在1分钟后短时间(20ms)内选通/取消置位、这是正确的吗? 然后开始一个新周期? 在我的情况下、这将导致系统每1分钟快速关闭/重新启动、这必须加以防止。 我可以将 M_DRV 用于常开状态、还是应该使用无源二极管逻辑或1) DRV 和2) GPIO 来驱动以下 AP2210 /直流/直流的 EN 引脚? 如果必须在 TPL5111之后使用一些胶合电路、建议使用哪些二极管和电阻器(3.3V、并且后续 AP2210的 EN_HIGH 为2V)。 请注意、TPL5111的电源与 AP2210不同、并且它们使用不同的接地端。
第三个问题:DRVn 是推挽式还是开 漏式? 我能否使用电阻器通过使用 uC 的 GPIO 引脚使 EN 保持高电平、并且在主程序完成时仍每1分钟唤醒一次(EN 低电平)。
非常感谢您的帮助。