This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:准备就绪后、M_DRV 保持高电平。 DRV 会发生什么情况?

Guru**** 1257150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1224159/tpl5111-m_drv-held-high-after-ready-what-happens-with-drv

器件型号:TPL5111

我使用 TPL5111作为 计时器、为 uC 供电(在 AP2210/DC-DC 之后)、以执行一些后台任务。 时间设置为1分钟。

瞬时按钮(触控开关)用于保持 M_DRV 为高电平以进行手动上电(以立即唤醒系统、而不是每隔1分钟唤醒一次)。

我想要检测短按(后台任务、然后发送待机电源、在本例中为每1分钟一次)以及长按、 以便在后台检查后执行主程序。

我无法通过 GPIO 读取按钮、必须依靠 TPL5111的确切行为来回答问题: 当 M_DRV 保持高电平(长按)且 uC 由于后台任务正在完成而声明 READY 时、DRVn 会发生什么情况? 如果在 M_DRV 保持高电平时忽略就绪、而 DRV 不间断地继续为 uC 供电、我可以使用软件计时器来检查是否发生长时间按压、因为只有这样 uC 在发送就绪后仍然通电。

我的理解是否正确? 在这种情况下、就绪信号会被忽略吗?

此外、如果调用主程序(长按)、如何通过使用 GPIO 引脚设置 TPL5111、以便只要程序要供电、uC 就可以通电? 可以这样说吗?如果我要从与按钮并联的 GPIO (集电极开路输出)驱动 M_DRV、DRV 仍会在1分钟后短时间(20ms)内选通/取消置位、这是正确的吗? 然后开始一个新周期? 在我的情况下、这将导致系统每1分钟快速关闭/重新启动、这必须加以防止。 我可以将 M_DRV 用于常开状态、还是应该使用无源二极管逻辑或1) DRV 和2) GPIO 来驱动以下 AP2210 /直流/直流的 EN 引脚? 如果必须在 TPL5111之后使用一些胶合电路、建议使用哪些二极管和电阻器(3.3V、并且后续 AP2210的 EN_HIGH 为2V)。 请注意、TPL5111的电源与 AP2210不同、并且它们使用不同的接地端。

第三个问题:DRVn 是推挽式还是开 漏式? 我能否使用电阻器通过使用 uC 的 GPIO 引脚使 EN 保持高电平、并且在主程序完成时仍每1分钟唤醒一次(EN 低电平)。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    我给我们的计时器专家打了电话、他会在他有空时与您联系。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    在 M_DRV 恢复到低电平+一些延迟时间 TDB 后、DRVn 开始计数。 如果我们将 M_DRV 保持为高电平、DRVn 将保持高电平、不进行计数。  当 M_DRV 处于高电平时接收到的完成信号将被忽略。

    DRVn 是一个推挽输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这有所帮助。 我今天可以确认这一行为。 保持 M_DRV 为高电平并完成发送、DRV 始终为高电平、计时器基本上会停止。 但是、当我在未完成的情况下保持 M_DRV 为高电平时、计时器恰好有一个完整周期(栅极脉冲将发生一次、因为计时器 已启动)、之后 DRV 保持有效。 检测长按现在应该能够像前面所述的那样正常工作。 但是、为了可靠地保持 DRV 处于高电平、我不会使用 GPIO 方法 M_DRV、而是使用二极管逻辑或从 DRV 和 GPIO 到 AP2210的 EN 引脚。