Other Parts Discussed in Thread: LMK04821, LMK04832, LMK04832EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04821、、
我的 LMK04832的 SYSREF 频率配置为10MHz。 然而、SYSREF 的单脉冲输出很奇怪、它的脉宽只有大约5到6纳秒。 而且、没有设备(例如 FPGA 和 JESD204B ADC)可以将此窄脉冲识别为参考频率。 通常、在 LMK04821上使用类似的配置时、此脉冲宽度应为50纳秒。
LMK04832和 LMK04821之间是否有任何不同之处来处理 SYSREF 占空比校正? 我找不到任何有关 SYSREF 占空比校正的配置指令。
以下是我对 LMK04832的配置。 请帮我解决问题。 非常感谢。