This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:SYSREF 输出脉冲宽度仅约5~6 μ s 纳秒。

Guru**** 2502655 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04821, LMK04832, LMK04832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1223713/lmk04832-sysref-output-pulse-width-is-only-about-5-6-nanosecond

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:LMK04821、、

我的 LMK04832的 SYSREF 频率配置为10MHz。 然而、SYSREF 的单脉冲输出很奇怪、它的脉宽只有大约5到6纳秒。 而且、没有设备(例如 FPGA 和 JESD204B ADC)可以将此窄脉冲识别为参考频率。 通常、在 LMK04821上使用类似的配置时、此脉冲宽度应为50纳秒。  

LMK04832和 LMK04821之间是否有任何不同之处来处理 SYSREF 占空比校正? 我找不到任何有关 SYSREF 占空比校正的配置指令。

以下是我对 LMK04832的配置。 请帮我解决问题。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20230418.tcs

    图片发布有问题。 这是我的 TICS PRO 的配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢进行配置。 我已经给我们的抖动清除器专家寻呼、他会在有空时与您联系。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    配置文件看起来良好、当将其导入 LMK04832EVM 设置时、它会显示单脉冲 SYSREF 的正确占空比。

    我认为、您在 生成脉冲时将 SYNC_1SHOT_EN 位设置为0。

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../04832.txt

    尊敬的 Ajeet:

    感谢您的答复。 但是、最后的配置0x143为 0x014352。 0x143的第6位为1。 这是由控制器在板上发送的配置。  

     尤其是、PLZ 需要注意0x055500之后的配置、这在我的电路板上与 LMK04821非常相似。 这些代码用于根据数据表初始化 SYSREF。

    此致、

    张石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为 SYSRF 脉冲生成的序列中没有任何问题、但您在 SYNC 引脚上发送适当的 SYNC 上升沿、因为您已将 SYNC_MODE 配置为 SYNC PIN (Pulser)。 请验证外部 SYNC 输入信号。

    您还可以尝试使用 SYNC SPI (脉冲发生器)、方法是更改 SYNC_MODE --> 3和0x13E --> 03以输出8个脉冲。

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔