This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:I2C 时钟速率规格是什么?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1218469/lmk03318-what-is-the-i2c-clock-rate-spec

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

大家好、支持团队。

我有疑问。
Whad 您的意思是 I2C 时钟速率的最小值为100kHz、最大值为 是400kHz?

请参阅下面的 LMK03318数据表。
https://www.ti.com/document-viewer/LMK03318/datasheet/i2c-compatible-interface-characteristics-sda-scl-snas6699065#SNAS6699065

这是 NXP 半导体的官方 I2C 规范。

UM10204 I2C 总线规范和用户手册


在此 I2C 规范中、它表示以下定义。

标准模式(SM)、比特率高达100kbit/s
快速模式(FM)、比特率高达400kbit/s

您是说 LMK03318可以使用标准模式还是快速模式?

具体来说、时钟频率99kHz 正常还是 NG?
如果99kHz 为 NG、我使用 I2C 时钟速率应为100kHz、例如110kHz。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki:

    我理解这意味着99 kHz 不会起作用、但110 kHz 可以正常工作。 我目前无法在不通过中间 USB2ANY 控制器的情况下实现与 LMK03318的直接 I2C 连接、因此我无法通过实验进行检查。 已向该主题分配了其他团队成员、以便在他们有空时确认该主题。

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    裕之山

    只要满足以下条件、就不会出现问题。 100kHz 和400kHz 是标准 I2C 频率、但不需要完全满足这些值。

    谢谢。

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kadeem-San

    令我放心的是、不需要严格遵守 I2C 时钟速率。

    我在下面的数据表中遗漏了这一声明。

    https://www.ti.com/document-viewer/LMK03318/datasheet/i2c-serial-interface-snas6694675#SNAS6694675

    CHAP 10.5.1也说明了这一点

    "LMK03318上的 I2C 端口用作从设备、支持100kHz 标准模式和400kHz 快速模式运行。"

    谢谢。

    弘之