主题中讨论的其他器件: USB2ANY
大家好、支持团队。
我有疑问。
Whad 您的意思是 I2C 时钟速率的最小值为100kHz、最大值为 是400kHz?
请参阅下面的 LMK03318数据表。
https://www.ti.com/document-viewer/LMK03318/datasheet/i2c-compatible-interface-characteristics-sda-scl-snas6699065#SNAS6699065
这是 NXP 半导体的官方 I2C 规范。
在此 I2C 规范中、它表示以下定义。
标准模式(SM)、比特率高达100kbit/s
快速模式(FM)、比特率高达400kbit/s
您是说 LMK03318可以使用标准模式还是快速模式?
具体来说、时钟频率99kHz 正常还是 NG?
如果99kHz 为 NG、我使用 I2C 时钟速率应为100kHz、例如110kHz。
谢谢。