请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 大家好
我将 LMX2594射频输出连接到扇出缓冲器。 我们工作的频率介于150MHz - 200MHz 之间。
扇出缓冲器 输入信号类型是 LVDS、LVDS 端接必须是差分交流耦合输入端接、如下所示。
扇出缓冲器差分(HCSL、LVPECL、低功耗 LVPECL、LVDS、CML)交流耦合输入终端:

LMX2594射频输出: 
请建议、LVDS 和 LVPECL 信号的 R1和 R2的值是多少? 
谢谢你!