This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:射频输出终端(LVDS)

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1218272/lmx2594-rf-output-termination-lvds

器件型号:LMX2594

大家好  

我将 LMX2594射频输出连接到扇出缓冲器。 我们工作的频率介于150MHz - 200MHz 之间。

扇出缓冲器 输入信号类型是 LVDS、LVDS 端接必须是差分交流耦合输入端接、如下所示。

扇出缓冲器差分(HCSL、LVPECL、低功耗 LVPECL、LVDS、CML)交流耦合输入终端:

LMX2594射频输出:


请建议、LVDS 和 LVPECL 信号的 R1和 R2的值是多少?



谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    您的 LVDS 接收器的输入电压规格是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

     Vdd 电压为3.3V

    此致、

    Gajendiran a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    感谢您提供的信息、Noel 目前不在办公室、但团队成员将很快为您提供帮助。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    LMX2594 在这些频率下具有50 Ω 负载(OUTx_PWR = 50)的~8/10dBm 单端输出。 通过使用较低的  OUTx_PWR 设置、RFout 功率进一步降低至0dBm 左右、这对于具有最大差分输入摆幅2.2V 的 LVDS 缓冲器是可以接受的。  

    谢谢!

    此致、
    阿杰特·帕尔