您好!
如何使用外部主机控制器对片内 EEPROM 进行编程。 由于到目前为止、TICSPRO 配置文件已针对特定频率计划完成定稿。 因此、需要按照正确的步骤顺序对此特定的配置文件进行一次性 EEPROM 编程?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如何使用外部主机控制器对片内 EEPROM 进行编程。 由于到目前为止、TICSPRO 配置文件已针对特定频率计划完成定稿。 因此、需要按照正确的步骤顺序对此特定的配置文件进行一次性 EEPROM 编程?
尊敬的 Akanksh:
有两种写入 EEPROM 的方法:REGCOMMIT 和 SRAM 直接写入方法。
TICSPRO 使用 SRAM 直接写入方法写入表9-9中提到的寄存器(需要使用此方法对这些寄存器进行编程)。 然后、TICSPRO 执行 REGCOMMIT 方法。

请参阅此详细指南、如果有任何内容令人困惑、敬请告知。
e2e.ti.com/.../LMK5B12204_5F00_LMK05318B-EEPROM-Programming-Methods_5F00_dec-16-2022.pdf
此致、
Jennifer 女士
您好、Jennifer
是本文档阐明了与 EEPROM 编程相关的问题。
现在对 EEPROM 进行编程后、默认启动序列过程会切换或写入哪些寄存器。 以下步骤是我理解的必需步骤:
1.上电后执行软复位。
2.读取状态寄存器以确认基准是否生效,并检查 DPLL 相位的锁定。
3.将 SYNC_SW 从0->1->0切换。
4.对输出执行 DCO 增量/减量(如有)。
5.在指定的时间间隔内读取状态寄存器的基准丢失。
尊敬的 Akanksh:
器件上电顺序如图10-1所示。 该器件会自动处理大部分流量、终端用户不需要为使器件开始工作做太多事情、但是对于 DPLL 等复杂器件、最好定期监控状态并在适用时使用可选功能。
>开机后执行软重置
我认为不需要这样做、因为从上电开始将使器件经历硬复位、并且最终进入器件块配置状态、这与软复位是快捷方式的状态相同。
> 读取状态寄存器以确认是否验证了基准、并检查 DPLL 相位的锁定。
这不是必需的、但会确认器件是否已成功锁定、这是很好的做法。
>从0 --> 1 --> 0切换 SYNC_SW
这将有助于同步输出、可选、但根据应用可能很有用。
>对输出执行 DCO 递增/减量(如果有)
我不太熟悉这个特性、但是我认为它用于在要求极高同步/精度的应用中实现精确的时钟控制。
>在指定的时间间隔内读取状态寄存器以确认基准丢失
这不是必需的、但是一种很好的做法、即使在启动序列之后也监测 DPLL 的行为、并在出现问题时发出警报。
此致!
Evan Su