This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:0x11 (R17)治疗方案控制

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1213666/lmk03806-0x11-r17-regiater-controls

器件型号:LMK03806

您好!

我的客户正在使用 LMK03806。

在查看使用中的 LMK03806的寄存器设置时、客户发现在设置结束时执行了以下控制。

如果移除该控制、则 LMK03806无法正常工作。

0x11 (R17):0x3401101b

0x11 (R17):0x3400101b

0x11 (R17):0x3401101b

请告诉我们这个控制的功能以及 R17寄存器的功能是什么。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我在数据表中找不到寄存器 R17的说明、该说明已隐藏在 LMK03806的 TICS Pro 配置文件中。 通常、这意味着它是一个保留寄存器、不应由客户修改。 您能解释一下"正在使用的 LMK03806的寄存器设置"的意思吗? 这是一组来自器件本身的指令还是由客户编写的指令?

    谢谢。

    Evan Su