请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK03806 您好!
我的客户正在使用 LMK03806。
在查看使用中的 LMK03806的寄存器设置时、客户发现在设置结束时执行了以下控制。
如果移除该控制、则 LMK03806无法正常工作。
0x11 (R17):0x3401101b
0x11 (R17):0x3400101b
0x11 (R17):0x3401101b
请告诉我们这个控制的功能以及 R17寄存器的功能是什么。
谢谢你。
JH