This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:在'no assist 'mode 下的寄存器 R110/R111/R112值

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1212854/lmx2594-registers-r110-r111-r112-value-under-no-assist-mode

器件型号:LMX2594

大家好、

我们客户的一个问题、我将在下面转发、请 告诉我 您 对此的看法。  

寄存器读回

(1) R110、rb_VCO_SEL

(2) R111、rb_VCO_CAPCTRL

(3) R112、rb_VCO_DACISET

当 LMX2594芯片输出信号 FOUT 锁定时、来自 R110读数的信息与数据表和 TICS Pro 的内容不符(注意:除寄存器 R110、R111和 R112外、读取其他寄存器值与写入寄存器值一致。 因此可以排除读取协议问题)

a.例如:在"无辅助"模式下、配置 FPD=200MHz、FOUT=1014.344MHz、OUT_ISET=0;信号锁定时、读取 R110 (0X6E)并获得实际返回值0628、而根据数据表和 TICS Pro、理论返回值为0402。 为什么会发生这种情况?

b.每次对 LMX2594芯片重新供电时、R112都会以不同的方式读取、例如、如上所述配置 LMX2594、返回值为014E 和013C、而 R110和 R111返回的值不会更改。 为什么只有 R112发生变化

非常感谢任何评论和解释。

此致、

艾米·罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    这些寄存器是只读寄存器、只有定义的字段(rb_xxxxxx)具有意义。 其它字段值可能在器件编程后改变。

    在 Vcc 电源之后、POR 电路将自行复位。 当我们在 Vcc 电源之后执行回读时、对于 R110、R111和 R112、我们应该为0。  

    R110 = 0x06286表示 rb_LD_vtune = 0x3 -->解锁、您确定它已锁定吗? 2表示 rb_VCO_SEL = 0x1、这与您的配置正确匹配。

    R110 = 0x04024表示 rb_LD_VTUNE = 0x2 -->锁定。 0表示 rb_VCO_SEL = 0x0、这是不正确的。

    请按照数据表中的建议对器件进行编程和校准。