大家好、
我们客户的一个问题、我将在下面转发、请 告诉我 您 对此的看法。
寄存器读回
(1) R110、rb_VCO_SEL
(2) R111、rb_VCO_CAPCTRL
(3) R112、rb_VCO_DACISET
当 LMX2594芯片输出信号 FOUT 锁定时、来自 R110读数的信息与数据表和 TICS Pro 的内容不符(注意:除寄存器 R110、R111和 R112外、读取其他寄存器值与写入寄存器值一致。 因此可以排除读取协议问题)
a.例如:在"无辅助"模式下、配置 FPD=200MHz、FOUT=1014.344MHz、OUT_ISET=0;信号锁定时、读取 R110 (0X6E)并获得实际返回值0628、而根据数据表和 TICS Pro、理论返回值为0402。 为什么会发生这种情况?
b.每次对 LMX2594芯片重新供电时、R112都会以不同的方式读取、例如、如上所述配置 LMX2594、返回值为014E 和013C、而 R110和 R111返回的值不会更改。 为什么只有 R112发生变化
非常感谢任何评论和解释。
此致、
艾米·罗