This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:解锁问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1212602/lmx2592-unlock-issue

器件型号:LMX2592

您好、专家!

你好! 我发布此查询是为了与我们的客户确认我们的结论。

我们在产品中使用 LMX2592作为 LO。 在低温停机测试(-50°C 环境温度、电路板温度约为-38°C)中、我们发现 LMX2592存在未锁定问题、可在重新设置寄存器后恢复。  查看数据表后、建议运行条件:-40°环境温度。  因此、我的问题是问题是否处于预期范围内。  您能帮助与我们分享这个问题的根本原因吗、有没有改进的方法?  

当温度降低时、会出现解锁问题。 如果我理解正确、我们的 OSCin=122.88MHz、您是否意味着我们在低温下使用 ACAL_CMP_DLY 时将其从25更改为15? 或者、我们可以在所有温度下保持15伏?

提前感谢您的支持。

此致、
Jonathan Navor
德州仪器|客户支持中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    没错、超过-40C 时、VCO 可能会解锁、尤其是当 VCO 频率大于6.5GHz 时。 最新的数据表提供了一些改善此行为的建议。

    在 VCO 校准期间使用 ACAL_CMP_DLY、 应根据状态机时钟对其进行设置。 有关详细信息、请参阅表7-8。 该寄存器与温度无关。