Other Parts Discussed in Thread: LMX2592
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2592 您好、专家!
你好! 我发布此查询是为了与我们的客户确认我们的结论。
我们在产品中使用 LMX2592作为 LO。 在低温停机测试(-50°C 环境温度、电路板温度约为-38°C)中、我们发现 LMX2592存在未锁定问题、可在重新设置寄存器后恢复。 查看数据表后、建议运行条件:-40°环境温度。 因此、我的问题是问题是否处于预期范围内。 您能帮助与我们分享这个问题的根本原因吗、有没有改进的方法?
当温度降低时、会出现解锁问题。 如果我理解正确、我们的 OSCin=122.88MHz、您是否意味着我们在低温下使用 ACAL_CMP_DLY 时将其从25更改为15? 或者、我们可以在所有温度下保持15伏?
提前感谢您的支持。
此致、
Jonathan Navor
德州仪器|客户支持中心