This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:TICS PRO 版本会导致不同的频率规划

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1206028/lmk05318b-tics-pro-version-cause-different-frequency-plan

器件型号:LMK05318B

团队成员:

 我的客户用带有1.7.2.0版本的 LMK05318B 创建了一些配置文件,它显示了频率计划可以工作 OUT0/1=>3.84Mhz ,所以客户基于这个逻辑并完成 PCB ,但当他们检查 OUT0的 PCBA 时,它变成了 7.68Mhz。  

 因此、我确认1.7.2.0版本可以通过频率计划、但在实际 PCBA 中输出错误的频率。

 而1.7.5.0和1.7.5.7版本显示以下消息:

错误! (错误代码=[2],0])

由于输出分频器范围受限、因此无法生成 CH0_1频率。 尝试使用通道7、因为它具有大输出分频器

您能否帮助我在客户配置文件之后查看此案例以使其正常工作?    ,不同的版本导致不同的结果,它就像一个隐藏的陷阱,如果它不能工作,客户可能需要重新设计 PCBA ,这对他们来说是相当困难的。 又来了!

此处随附了客户配置文件:

 e2e.ti.com/.../LMK05318B_5F00_20230306_2D00_1.TCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我将深入了解这一点。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    在输出页面上、您可以选择带后分频器6的 APLL2 P2以降低到3.84MHz。

    此致!

    Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、您好:

     感谢您的帮助。  

    此修改实际上可以从 out0生成一个3.84MHz 时钟。 我想问一下、这是否会导致其他不稳定情况? 为什么最新版本的 TICS PRO 将 out0配置为输出3.84Mhz 并直接报告错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    软件 尝试  在 APLL1 (BAW VCO)为主模式下解析输出频率。  此 更新具有 BAW VCO 范围2500 +/- 100ppm、在 APLL1的该范围内可求解3.84MHz: 2、499.84MHz / 651 = 3.84MHz、并显示了错误。

    在输出页上、我们必须确保目前它是从 APLL2生成的。 未来的软件版本将修复此错误。

    -Riley