This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:手动斜坡模式未校准

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1195995/lmx2594-manual-ramp-mode-not-calibrating

器件型号:LMX2594

我们无法通过手动斜坡模式来自动重新校准 VCO、因为我们手动步进带宽。 我们的起始频率大约为10.35GHz、我们将尝试以大约1MHz 的步长步进达到10.55GHz。 我们最初将缓慢执行此操作、以便能够在频谱分析仪上观察频率。 我们可以看到、在总步进略超过100MHz 后、VCO 控制电压会达到电源轨、而频率会变得不可信。 我们期望 VCO 能够在每一步执行或每 N 步执行后、在手动模式下(不仅在自动斜坡模式下)进行重校准。

我们已尝试 将 RAMP_THRESH 设置 为合理的值、例如低于10 MHz。 我们还尝试了启用和禁用 RAMP_TRIG_CAL、但结果显然没有变化。

不幸的是、我们的评估板最近坏了。 您能否确认手动频率渐升与某种 VCO 自动校准兼容?如果兼容、您能建议我们可能会出错的操作吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我们应该将 RAMP_THRESH 设置为小于100、我个人认为要使其更小、以应对零件2的变化和温度变化。 当此累积斜坡频率达到此阈值时、该器件将自动校准、以便它可以继续支持进一步斜坡。

    或者、我们可以设置 RAMP_THRESH、使其比芯片可以支持的值大得多、但启用 RAMP_TRIG_CAL。 这样、芯片将在每个斜坡上进行校准。  

    我尝试了以下配置、它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。 已证明我们的一个电路板上的 PLL 已损坏且未正确校准。 更换电路板后、我们可以使 PLL 在确定数量的频率阶跃后以手动斜坡模式进行校准。