我们无法通过手动斜坡模式来自动重新校准 VCO、因为我们手动步进带宽。 我们的起始频率大约为10.35GHz、我们将尝试以大约1MHz 的步长步进达到10.55GHz。 我们最初将缓慢执行此操作、以便能够在频谱分析仪上观察频率。 我们可以看到、在总步进略超过100MHz 后、VCO 控制电压会达到电源轨、而频率会变得不可信。 我们期望 VCO 能够在每一步执行或每 N 步执行后、在手动模式下(不仅在自动斜坡模式下)进行重校准。
我们已尝试 将 RAMP_THRESH 设置 为合理的值、例如低于10 MHz。 我们还尝试了启用和禁用 RAMP_TRIG_CAL、但结果显然没有变化。
不幸的是、我们的评估板最近坏了。 您能否确认手动频率渐升与某种 VCO 自动校准兼容?如果兼容、您能建议我们可能会出错的操作吗?
谢谢!