我无法将 LMK04832配置为分发模式。 我已使用最新的 TICS Pro (版本1.7.5.7)对它进行了配置、并且附上了我正在使用的寄存器组。 尝试从 CLKin1向 CLKout0分配122MHz 信号。 在 CLKin1处、信号为单端信号并进行交流耦合。
如果我在配置期间打开信号、我能够在输出端看到信号大约1秒、然后它才会消失。 我通过重复测试确认了这是我的信号,在配置期间输入关闭--在这种情况下不会出现输出。 似乎有什么东西导致它在一秒钟后关闭。
考虑到这一点、我尝试删除对寄存器0x166-0x168 (PLL2_N)的写入、认为 PLL 可能是在校准并导致问题。 这似乎没有改变行为。
我还来到了此论坛帖子、并因此启用了 DCC。 没有任何帮助。
我可能遗漏了什么想法?