This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832分配模式

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1203398/lmk04832-lmk04832-distribution-mode

器件型号:LMK04832

我无法将 LMK04832配置为分发模式。 我已使用最新的 TICS Pro (版本1.7.5.7)对它进行了配置、并且附上了我正在使用的寄存器组。 尝试从 CLKin1向 CLKout0分配122MHz 信号。 在 CLKin1处、信号为单端信号并进行交流耦合。

如果我在配置期间打开信号、我能够在输出端看到信号大约1秒、然后它才会消失。 我通过重复测试确认了这是我的信号,在配置期间输入关闭--在这种情况下不会出现输出。 似乎有什么东西导致它在一秒钟后关闭。

考虑到这一点、我尝试删除对寄存器0x166-0x168 (PLL2_N)的写入、认为 PLL 可能是在校准并导致问题。 这似乎没有改变行为。

我还来到了此论坛帖子、并因此启用了 DCC。 没有任何帮助。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/992784/lmk04832-lmk04832-distribution-mode-does-not-work

我可能遗漏了什么想法?

e2e.ti.com/.../lmk04832_5F00_cfg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colby:

    使用交流耦合单端输入时钟时、您应将缓冲器类型设置为双极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的回复。 遗憾的是、更改缓冲区类型并没有改变行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colby:

    我把您的配置转储到了 EVM、将缓冲器更改为双极、并从 CLKout0获得输出。  

    您是否在硬件中正确配置了 CLKout 类型? 例如、CLKout0是 LVPECL、您是否有150Ω Ω 的分流电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将其追溯到寄存器0x140中的 OSCin_PD 位。 当设置为1 (断电)时、这会导致 CLKout0输出低约35dB。 当设置为0时、CLKout0按预期输出。

    我有一个振荡器连接到 OSCin、但不使用它来进行此配置。 不清楚为什么这似乎影响了分布模式。 已验证我是否通过修改输入上的频率并看到 CLKout0移动来分配 CLKin1。

    以下是最终的有效配置:

    R0 (INIT)   0x000090
    R0          0x000010
    R2          0x000200
    R3          0x000306
    R4          0x0004D1
    R5          0x000563
    R6          0x000650
    R12         0x000C51
    R13         0x000D04
    R256        0x010001
    R257        0x01010A
    R258        0x010200
    R259        0x010344
    R260        0x010410
    R261        0x010500
    R262        0x010601
    R263        0x010755
    R264        0x010818
    R265        0x01090A
    R266        0x010A00
    R267        0x010B40
    R268        0x010C10
    R269        0x010D00
    R270        0x010E01
    R271        0x010F05
    R272        0x011018
    R273        0x01110A
    R274        0x011200
    R275        0x011340
    R276        0x011410
    R277        0x011500
    R278        0x011601
    R279        0x011705
    R280        0x011818
    R281        0x01190A
    R282        0x011A00
    R283        0x011B40
    R284        0x011C10
    R285        0x011D00
    R286        0x011E01
    R287        0x011F05
    R288        0x012008
    R289        0x01210A
    R290        0x012280
    R291        0x012340
    R292        0x012410
    R293        0x012500
    R294        0x012601
    R295        0x012700
    R296        0x012808
    R297        0x01290A
    R298        0x012A80
    R299        0x012B40
    R300        0x012C10
    R301        0x012D00
    R302        0x012E01
    R303        0x012F00
    R304        0x013002
    R305        0x01310A
    R306        0x013280
    R307        0x013340
    R308        0x013410
    R309        0x013500
    R310        0x013601
    R311        0x013700
    R312        0x013845
    R313        0x013900
    R314        0x013A0C
    R315        0x013B00
    R316        0x013C00
    R317        0x013D08
    R318        0x013E03
    R319        0x013F00
    R320        0x0140EF
    R321        0x014100
    R322        0x014200
    R323        0x014301
    R324        0x014400
    R325        0x014500
    R326        0x014618
    R327        0x014713
    R328        0x014802
    R329        0x014942
    R330        0x014A03
    R331        0x014B06
    R332        0x014C00
    R333        0x014D00
    R334        0x014EC0
    R335        0x014F7F
    R336        0x015001
    R337        0x015102
    R338        0x015200
    R339        0x015300
    R340        0x015478
    R341        0x015500
    R342        0x015678
    R343        0x015700
    R344        0x015896
    R345        0x015904
    R346        0x015AB0
    R347        0x015BD4
    R348        0x015C20
    R349        0x015D00
    R350        0x015E1E
    R351        0x015F0B
    R352        0x016000
    R353        0x016101
    R354        0x01624C
    R355        0x016300
    R356        0x016400
    R357        0x01650C
    R361        0x016958
    R362        0x016A20
    R363        0x016B00
    R364        0x016C00
    R365        0x016D00
    R366        0x016E13
    R371        0x017370
    R375        0x017700
    R386        0x018200
    R387        0x018300
    R358        0x016604
    R359        0x016700
    R360        0x01680C
    R1365       0x055500
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉上面关于缓冲区类型不能产生影响的评论不是很正确。 我仔细看了一下这个--改变缓冲区类型确实有一些不同,但并没有完全解决问题。

    在缓冲器类型= MOS 的情况下、我根本没有可见的输出。

    允许某些输出切换到双极、但比预期低约35dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colby:

    您检查过硬件吗? 确保您的硬件与您的输出缓冲器类型配置相匹配。