This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:RFOUTA/RFOUTB 上的输出相位关系

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1203434/lmx2820-output-phases-relationship-on-the-rfouta-rfoutb

器件型号:LMX2820

大家好、

我们正使用所附.TCS 中指示的 LMX 配置、将 LMX2820用作2个芯片 ADC 的采样时钟发生器。  

我们接近2个 ADC 之间的同步、但对 LMX 生成的采样时钟存在一些疑问。

  1. 两个输出的通道分频器都是唯一的、还是每个输出都有一个专用的分频器?  SNAS783C 中的第7.2节的方框图中为每个通道指示了一个分频器、但在第7.3.8节中、图7.1为两个输出通道指示了一个分频器。 哪一个是正确的?
  2. 使用这些分频器、°同一 LMX?
  3. 工作模式为 PLL 的分数、如何影响输出通道? 输出可能存在非确定性相位?
  4. UG SNAU273的第3类同样适用于单个 PLL? 如果需要、是否还需要为单个 PLL 使用外部 PSYNC 来获得输出时钟上的相位确定性?

感谢大家、

此致!

e2e.ti.com/.../PLL1_5F00_OUTA_5F00_OUTB_5F00_new.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    第7.3.8节详细介绍了通道分频器、而方框图是简化版本。 两个输出共享同一个分频器、进入输出的信号可以在分频器的中间分频、这就是我们实际上可以支持独立分频的原因。

    正确、每当使用分压器时、在每次下电上电或编程后、两个输出相位都可能不相同。

    分数信道通常将其放入 Cat。 3或 Cat. 4 SYNC、这意味着相位不是确定性的。  

    LMX2820的相位同步意味着从基准时钟 信号的上升沿到输出信号的延迟是确定性的。 输入时钟是基准、而不是其他器件的输出频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。  

    正确、每当使用分压器时、在每次下电上电或编程后、两个输出相位都可能不相同。

    [/报价]

    当您参考这一点时、可能是同一 PLL 的输出相位具有180°的偏移?

    为了保证同一 PLL 上的相位关系确定性、是否有必要使用 PSYNC、或者是否可以以其他方式"校准"器件?

    非常感谢。

    此致!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    1/2可以返回两个可能的相位、即0°或180°。 较高的分压比将返回更多的可能性。 以下应用手册提供了详细信息。

    https://www.ti.com/lit/pdf/SNAA060

    请 再次阅读用户指南 SNAU273、它会告诉您如何同步。