大家好、
我们正使用所附.TCS 中指示的 LMX 配置、将 LMX2820用作2个芯片 ADC 的采样时钟发生器。
我们接近2个 ADC 之间的同步、但对 LMX 生成的采样时钟存在一些疑问。
- 两个输出的通道分频器都是唯一的、还是每个输出都有一个专用的分频器? SNAS783C 中的第7.2节的方框图中为每个通道指示了一个分频器、但在第7.3.8节中、图7.1为两个输出通道指示了一个分频器。 哪一个是正确的?
- 使用这些分频器、°同一 LMX?
- 工作模式为 PLL 的分数、如何影响输出通道? 输出可能存在非确定性相位?
- UG SNAU273的第3类同样适用于单个 PLL? 如果需要、是否还需要为单个 PLL 使用外部 PSYNC 来获得输出时钟上的相位确定性?
感谢大家、
此致!