This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:产品说明书相位噪声性能

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1200533/lmx2820evm-datasheet-phase-noise-performance

器件型号:LMX2820EVM

大家好、

客户正在使用 lmx2820EVM 进行评估工作、他们按照"用户指南 LMX2820EVM 评估模块"中的说明并设置 EVM 板、但实际测试结果比 D/S 差

 VCXO 用作基准时钟。 相位噪声如下所示:

下面附上了客户 EVM 的默认6GHz 输出测试:(已将 C31从1µF Ω 更改为10µF Ω、将 C29从0.47µF Ω 更改为1µF Ω)

 数据表中的默认6GHz 输出测试如下:

您能否分享您的设置中参考时钟和6G 默认输出的相位噪声测试结果?

谢谢

Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    这是实验室中 EVM 的图。 我将 C31更改为10µF μ F、这是该电容器的正确值。 我还将 C29更改为1µF μ F 以降低带内噪声。

    参考时钟来自 SMA100B。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的快速回复。

    结果似乎与规格非常接近、但在近端似乎有1-2dB 的差异 这样做的原因是什么? 这是基准源造成的吗?

    Br

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我认为数据表数据是在 Wenzel 时钟的条件下获取的。