请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2820EVM 大家好、
客户正在使用 lmx2820EVM 进行评估工作、他们按照"用户指南 LMX2820EVM 评估模块"中的说明并设置 EVM 板、但实际测试结果比 D/S 差
VCXO 用作基准时钟。 相位噪声如下所示:

下面附上了客户 EVM 的默认6GHz 输出测试:(已将 C31从1µF Ω 更改为10µF Ω、将 C29从0.47µF Ω 更改为1µF Ω)

数据表中的默认6GHz 输出测试如下:
您能否分享您的设置中参考时钟和6G 默认输出的相位噪声测试结果?
谢谢
Adrian