This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:SYSREF 输出

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1223139/lmk04832-sysref-outputs

器件型号:LMK04832

在中、我们将尝试将此器件用作单环路 PLL2模式和分配模式、并将 CLKin1用作 REF。  

目前仅使用 CLKout0/1、CLKout2/3、CLKout4/5和 CLKout6/7。  

1.带 CLKin1的单 PLL2模式

PLL2被锁定并且器件 CLK 输出正常。 但是、没有 SYSREF 输出(请参阅随附的寄存器转储)

2. 采用 CLKin1的分配模式  

当 CLKin1为400MHz 时、时钟和 sysref 输出频率均可满足100MHz 和0.1953125MHz (sysref)的要求  

不过、当 CLKin1为100MHz 时、频率是不正确的。  

这里有一些有趣的事情、  

1) 1)时钟和参考频率均除以4 IF 只是更改 CLKin1频率  并且其他设置会保持不变、因此看起来不错

2)如果时钟输出频率设置为100MHz (与 CLKin1相同、则实际测量的频率为33.333MHz。  

单个 PLL2和 CLKin1的寄存器转储
e2e.ti.com/.../default_5F00_to_5F00_single_5F00_clkin1_5F00_pll2_5F00_100m_5F00_2m5_5F00_vco0_5F00_2500m_5F00_pll1LD_5F00_to_5F00_pll2LD_5F00_CLKin0_5F00_to_5F00_CLKin1.txt

用于与 CLKin1分配的寄存器转储  

e2e.ti.com/.../pll2222b_5F00_0525_5F00_100m_5F00_1m25_5F00_0504.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能知道原因。 需要将 SYSREF_MUX 设置为 SYSREF_CONTINUE。 对吗?

    仍需要对分发模式(上面的项目2)的支持感谢 oyu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 new2day:

    在第一种情况下、SYSREF 配置为正常同步、因此 SYSREF 输出除非手动触发、否则不会执行任何操作。 对于连续时钟输出、它应该是 SYSREF_CONTINUE、如上所述。

    我们将研究第二种情况。 您是否具有 TICS Pro 配置文件(.tcs)以便我们可以更好地了解时钟输入? 当我加载寄存器时、看起来好像 CLKin0被手动选中为基准输入、即使它未启用。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于项目2、CLKin1已用于400MHz 和100MHz 输入下。 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../pll2222b_5F00_0525_5F00_100m_5F00_1m25_5F00_0504.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 new2day:

    感谢您的配置、 我们下周会再见。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 new2day:

    分配模式的配置文件的使用频率似乎与 CLKin1输入相同。 因此、您需要为各个时钟输出通道启用旁路 Div 位。 0x103[3]对于 CLKout0旁路时钟应处于高电平。 如果要使用分频器频率,请禁用 0x103[3]-->0,并将  DCLK0_1_DIV 值更改为所需的分频频率。

    谢谢!

    此致、
    阿杰特·帕尔   

    编辑: R0x103[4]更改为0x103[3]。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajeet:

    设置旁路间隔后,根本没有时钟输出。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 new2day:

    抱歉更正了上述响应中的拼写错误。

    对于 DCLK0_1_BYP、该位将为 0x103[3]而不是[4]。 我相信,你已经尝试了旁路 DIV 与 0x103[3]-->1。 请确认?

    对于时钟分频器值1,启用占空比校正位0x103[2]-->1。

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajeet:

    可以。 0x103[3]='1'。 因此该值为0x"40"至 x"48"、请参阅随附的.TCS 文件、其中 CLKout0设置为旁路分频器。

     之后 CLKout0没有输出、而 CLKout1仍为33.3MHz。  谢谢你。  

    e2e.ti.com/.../pll2222b_5F00_0525_5F00_100m_5F00_1m25_5F00_0504_5F00_disDIV_5F00_CLKout0.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新? 谢谢你。

    下面是在 CLKin1 = 100MHz 时具有100MHz 输出的问题

    1.如果0x103[3]=0且  分频器值为1,则为33.3MHz

    2.如果 0x103[3]= 1,则无输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 new2day:

    我将与 Ajeet 核实。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 new2day:

    您可以忽略 BYPASS 位、它在高频输出时支持 CML 输出。

    如前文所述,对于时钟分频1,您需要 启用占空比校正位0x103[2]-->1,以更新正确的频率和占空比。

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajeet:

    我在将寄存器0x103 bit[2]设置为"1"后、从 CLKout0和 CLKout1获得100MHz。 谢谢你。